欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

采用固定环的圆形挡块

  • 2022.05.16 11:06:16
  • 米思米
  • 2054

    固定环具有夹紧和保持导向轴外周的功能。利用这一导向功能,可以将固定环用作为引导导向轴的直线运动机构固定挡块。使用固定环的优点是很容易调整挡块的位置。

    采用固定环的圆形挡块机构示例如【图1】所示。其特征如下。 

采用固定环的圆形挡块

    •这是一种使用2根导向轴作为直线运动的导向,并由气缸驱动的机构。

    •气缸的止动件采用狭缝型固定环,且通过组合使用2个固定环与1块止动板的方式提升止动强度。

    •通过松开固定环的狭缝紧固,可轻松调整止动挡块的位置。

    •为了提高整个直线运动机构的结构强度,利用1块连接板将2根导向轴的端部连接在一起。

    此外,固定环有2种固定方法(带螺纹型、带孔型),可以从正面和背面两个方向安装固定环(参见【图2】)。

采用固定环的圆形挡块



选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities